This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有正常和静音模式的 CAN PHY

Guru**** 1452620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029101/can-phy-with-normal-and-silent-mode

主题中讨论的其他器件:TCAN1051

对于我们的汽车项目,我们想找到一些运行模式正常且无提示的 CAN-PHY 组件,您能向我们提供一份列表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们最近 的具有静音模式的 besic CAN 收发器 是具有高总线故障保护功能的 TCAN1051、成本优化型 TCAN1057A (非'A'现已上市、适用于非欧洲 OEM)。 包含"-Q1"后缀的任何器件均符合汽车标准。  

    如果您对这些器件有任何疑问、或者想要具有更多功能的器件、请告诉我。  

    此致、