Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9800 大家好、
我的客户正在考虑使用 TCA9800。 您能就下面的问题提出建议吗?
TCA9800的引脚分配如下所示
SCL-->2引脚、 7引脚(SCLA、 SCLB)
SDA-->3引脚、 6引脚(SDAA、 SDAB)
但是、从 d/s 中第11页的内部方框图中可以看到、两个块(2引脚和7引脚之间、3引脚和6引脚之间)是相同的电路块。 因此、可以将 SDA 输入引脚2和7、将 SCL 输入引脚3和6吗?
此致、
山口