This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:双 TLK110 PHY 开关

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027838/tlk110-double-tlk110-phy-switch

器件型号:TLK110

我们的产品有两个 TLK110 PHY,当用户将以太网连接更改为另一个 PHY 时,我们希望实现将连接动态地更改为一个 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我不清楚此处的要求。 您能更详细地解释一下这一要求吗? 动态变化是什么意思?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,也许表达式不正确,让我解释一下,例如,如果 eth0连接断开,用户可以更改为 eth1连接。

    此外,如果用户希望将 eth0和 eth1用作交换机,用户也可以使用它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    链接指示由寄存器0x0001的链接状态位提供。 当链路断开时、该位将变为0。 开关/控制器固件可以使用该位来决定在链路丢失情况下是否必须使用其他 PHY。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

     寄存器0x0001只是 一个链路指示,但是如果我们想同时使用两个 PHY,如何配置它。 就像交换机一样,因为您经常不想使用单独的交换机来降低 布线成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    请通过方框图、信号路径和切换方式说明要求。

    您将需要一个控制器来读取链路状态、并根据需要决定将哪个 PHY 用于数据。

    --

    此致、

    Vikram