This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:ESD 保护二极管结构

Guru**** 2927460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024754/tpd1e10b06-esd-protection-diodes-structure

器件型号:TPD1E10B06

您能给我提供以下器件引脚、材料和横截面形状周围的内部结构信息吗?

  • TPD1E05U06DPYT
  • TPD1E6B06DPLT
  • TPD1E10B09DPYR

背景:

在当前产品上、由于某些原因、使用了另一个供应商的器件。 但 其中一些没有下降

它们的引脚。 因此、我计划比较这些器件、如果我将其替换为 TI 的、则会降低器件掉电的可能性。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下"其中一些人在没有引脚的情况下跌倒"的含义? 这是否是分层问题?  

    至于您请求的某些信息、例如内部结构、这些是我无法在 E2E 上共享的分类信息。 数据表的封装选项附录中提供了铅涂层材料。 此外、如果您访问 TI.com 的"质量和可靠性"部分、您可以访问与器件中使用的材料相关的更深入的报告。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="460164" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024754/tpd1e10b06-esd-protection-diodes-structure/3788723 #3788723)]您能解释一下您的意思是"其中一些在没有引脚的情况下跌落"吗? 这是否是分层问题?  [/报价]

    我是说另一个销售商的芯片被从电路板上移除、而芯片的端子被留在电路板上。

    无论如何、我现在不需要这些信息、因为我的同事 可以证明 TI 的器件更耐受。

    谢谢、