This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:LVCMOS I/O 问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027123/ds100mb203-lvcmos-i-o-questions

器件型号:DS100MB203

您好!

问题1:
在3.3V 模式下、VDD 引脚电压是否为3.3V?

问题2:
无论采用2.5V 模式还是3.3V 模式、LVCOMS VOH 和 VOL 规格都是相同的?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano、

    1.对于3.3V 模式运行、VIN 引脚= 3.3V、4级输入的"VDD"为3.3V。请确保在每个 VDD 引脚上连接0.1uF 电容。

    2.数据表中显示的 VOH 和 VOL 规格是在2.5V 模式下测得的。 对于3.3V 模式、标准 VOH 最小值为2.4V、标准最大值 VOH 为0.4V (如下所示)

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的回答。

    让我再问一个有关 VIH 规格的问题。

    数据表 VIH/Vol 规格适用于2.5V 模式?
    VIH (min)为2.0V、2.5V 模式下的 VOH (min)也为2.0V、因此似乎没有裕度。
    不过、根据 TI Lojic 指南、2.5LVCMOS 时的 VIH (min)为1.7V。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano、

    TI 逻辑器件指南正确。 2.5 LVCMOS 的标准 VIH (min)为1.7V

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的确认。
    我希望 TI 将在下一次数据表更新时序时相应地更正数据表。

    此致、

    希拉诺