专家您好!
我们的客户使用此器件布线 PCB 图案。
它们面临着跨越 MIPI 信号的问题。
我认为该器件没有通道交换功能。
因此、我想确认它是否正常、或与下图不同。
我认为这是可以的。
请给我反馈吗?

此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好!
我们的客户使用此器件布线 PCB 图案。
它们面临着跨越 MIPI 信号的问题。
我认为该器件没有通道交换功能。
因此、我想确认它是否正常、或与下图不同。
我认为这是可以的。
请给我反馈吗?

此致、
Michael
Michael
CSI-2没有反向通道路径。 因此 、只要在输入和输出之间保持通道顺序、就不需要通道排序。
请注意、通道0用于 DSI 反向通道通信。 由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DA0P/N 和 DB0P/N LP TX 连接到未终止的 LP RX 非常重要。 如果 DA0P/ND 或 B0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。
谢谢
David
Michael
设计看起来不错。 要仅启用 HS 模式、请使用以下写入 I2C 寄存器的操作。
向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h1f //覆盖启用
写入寄存器0x51、使能8'h1f //HS TX 路径。
向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。
向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h1f //覆盖启用
在启用8'h1f // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。
谢谢
David