This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 静态电流\输出短路电流值

Guru**** 2449160 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025700/dp83869hm-dp83869hm-quiescent-current-output-short-circuit-current-values

器件型号:DP83869HM

尊敬的团队:

这与 DP83869HM 以太网物理层收发器芯片有关。

我们正在研究该芯片的功率估算、这是我们项目要求所必需的。

电压轨如下:

  • VDD1P1
  • VDD1P8
  • VDD2P5
  • VDDIO (3V3)

我们搜索了整个数据表以及 TI 网站、但无法找到上述电压轨的静态电流\输出短路电流值。

请 务必提供 这些详细信息。

谢谢你。

 

 此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    输出短路电流不是 IEEE 标准的一部分、因此我们不能随时获得该电流。 您为什么需要此信息?

    关于静态电流、您是否询问断电电流?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回复。

    抱歉、我错误地将其称为静态电流\输出短路电流。

    请帮助为上述电压轨提供输出电流。

    谢谢你。

    此致、

    Sandeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    很抱歉、我仍然不理解您的要求。 电压轨上的输出电流是什么意思? 您是否指的是器件关断时的泄漏电流?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    抱歉未正确设置查询的框架。

    实际上、我们正在寻找芯片组工作状态期间每个电源轨的最大电流消耗。

    请做必要的事。

    谢谢你。

     

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    以下是869的最大功耗数据。 请注意、这些值是从基准测试中收集的、不是数据表的特征值。

    e2e.ti.com/.../DP83869-Max-Power-Consumption-BenchVal.xlsx

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。