This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:THVD1429规范。 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026126/thvd1429-thvd1429-spec-issue

器件型号:THVD1429

您好、先生、

 我的客户在差分输出条件下测试 THVD1429、如图所示。 12设置。 请查看下面的图片。 在蓝线上升延迟期间、THVD1429无法满足数据表的 TR/TF 规格。 您能不能帮助检查我们的测量结果有什么问题... 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您展示的是传播延迟、它看起来在规格范围内。 您能否移动光标来捕获上升/下降时间? 我注意到 B 上升沿滚出。 总线上是否有其他负载? 您认为它可能与电路板布局有关吗? 通常、此测量应在靠近 IC 引脚的位置进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     请查看客户提供的另一张测试图片。 fr 值约为40ns、您可以看到上升波形出现变形(请查看下图、客户认为这是差分信号超出规格的原因。 您对此有什么意见吗?  

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您提供最新信息。 为了进一步调查、您能否与测量位置共享电路板布局? 此外、有关探针接地环路的信息也会有所帮助。