Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987DDJ, TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987、
我们的平台是不带闪存 ROM 且具有外部 MPU 的 PTS65987D。
我们正在尝试补丁包流程、如 slva972a.pdf 第5页所示(TPS65987和 TPS65988 I 2C 上的无 SPI 主机编程)。
在"ReadyForPatch Notification Received?"处、我们读取寄存器0x14、得到的"字节计数"=0x0B 正确、但"数据字节1~11"全部为0xFF。
接下来是"Command Execution Successful?"、 我们读取寄存器0x08、我们正确地得到了"Byte Count"= 0x04、但"Data Byte 1~4"全部为0xFF。
我们认为0xFF 的值不正确。 请告知我们应采取哪些措施来读取正确的值。
此致、
Hirosawa