请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65987EVM、 TPS65988、 TPS65987
使用 TPS65987EVM、我将 MISO 置于 GND 并选择将 buspowerz 转换为 BP_NOWAIT 和配置2。 开发套件启动一次、似乎正常工作。 然后、我在微控制器中连接到 i2c 线路、并期望通过 i2c 对其进行修补。 我遵循了《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册 》以及《通过 I2C 进行 TPS65987和 TPS65988 SPI 更少主机编程》。 修补程序会执行整个修补过程、在最终的 PTCc 上、它返回0x0 0x0 0x42、这表示"修补程序与此版本的 ROM 不兼容"。 然后、控制器报告模式寄存器(0x3)它仍然处于补丁模式。 我重启电源并重新启动、系统保持修补模式、并且在启动时让闪存重新编程之前、不会再启动到应用程序。