This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:环回模式

Guru**** 2408250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038106/dp83869hm-loopback-mode

器件型号:DP83869HM

你(们)好

请让我询问环回模式。

1.是否可以使用 RGMII 和1000Base-T 的环回模式?

2.您能告诉寄存器它们需要更改才能打开回送模式吗?

DP83869HM 是否支持近端环回?  寄存器映射中似乎不存在回送配置寄存器(LOOPCR)。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    1。是回送模式在 RGMII 至1000Base-T 模式中可用。 您可以查看 表4。 环回可用性异常、用于查看每个运行模式中不可用的环回。

    2、大多数回送模式可通过寄存器0x16使用。

    3.应通过寄存器0x16提供近端回送。 第9.3.4节讨论了可用的不同近端回送模式。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    谢谢!

    请让我确保理解。

    近端环回是否包括 MII 环回、 PCS 环回、 数字环回、 模拟环回和 外部环回?

    远端(反向)环回是否包含在  近端环回中?

    我仍然不确定环回配置寄存器(LOOPCR)、地址0x00FE、但数据表 P.27中有如下说明。 我们应该如何理解这一点?

    配置环回模式时、环回配置寄存器(LOOPCR)、地址0x00FE 应设置为0xE720。"

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    只有在寄存器0x16中的回送模式出现问题时才需要写入寄存器0xFE、尽管我怀疑您只需要写入寄存器0x16。 下一修订版数据表中应包含有关寄存器0xFE 的其他信息。  

    远端(反向)环回是与近端环回相反的数据路径。 反向回送将从电缆侧获取数据、并通过电缆将其发回。 近端环回将 PHY 设置为从 MAC 接口接收数据并将其发送回 MAC。 如果您能够尝试不同的回送类型、则可以确定 PHY 中的哪个块导致了问题。

    如果您对环回模式还有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。