This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:关于 DS125BR800A 和 DS125BR802...

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038924/ds125br800a-about-ds125br800a-and-ds125br802

器件型号:DS125BR800A
主题中讨论的其他器件: DS125BR820

尊敬的 Sirs:

如数据表所示、DS125BR800A 表示 TX 去加重功能高达-12dB、这意味着最大值。 恢复损耗的能力是12dB?

以及 DS125BR820的 TX 去加重程度、因为我在数据表中找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    DS125BR820是一款线性器件、不具有去加重功能。 由于 BR820是一款线性器件、因此对其输入的去加重会传输到其输出-该器件充当电线、主要提供高频增益。 最好使用 BR820 IBIS-AMI 文件来确保它符合您的应用要求。 请向我发送一份朋友请求以及您的电子邮件、以便我们为您提供 BR820型号。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于 BR820没有去加重功能、如果客户无法进行仿真、您是否对其 TX 损耗有任何想法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户可以对 BR820的设备驱动输入启用去加重功能。 如果此功能不可用、则他/她可以使用具有去加重功能的 BR800A。  

    此致、Nasser