This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014-Q1:输出电容

Guru**** 1158000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038551/tpd3s014-q1-output-capacitor

器件型号:TPD3S014-Q1

尊敬的团队:

我对输出电容值有疑问。 在 下面的部分中、我们的数据表解释了为什么我们需要150uF 电容器、但我仍然无法理解。  

首先、根据描述、我认为"短路"是指负载对地短路。 一旦发生短路、电流将突然增加、并且我们的器件将进入保护模式、然后电流将降至0.85A。 因此、我的第一个问题是输出电流将首先增大、而不是减小。

其次、假设电流减小、则 USB 电缆的电感将 产生反电动势、因此输出电压将降低、可能是负电压、对吧?

第三、数据表指出、对于 USB 标准应用、120uF 是必须的。 请告诉我原因。 如果客户可以在 发生短路时接受下冲、则无需120uF、10uF 就足够了、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    输出电容-150uF 来自旧的 USB 规范。  USB 规范要求在端口上提供一定数量的输出电容-通常接受为最小100uF (120uF/150uF 是常见值)。  但不需要 新的 USB 规范。 因此、如果客户不关心 负载瞬态性能、则可以使用10uF+0.1uF。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    感谢您的回复!

    负载瞬态会导致输出压降、我可以理解这一点。 我认为我们的器件无法快速响应负载瞬态、因此存在输出压降而不是电缆影响的电感、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    这两者都是。 因为它有助于 使用 较大电容器去耦长导线的电感。

    此致、

    Ansel