This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:LinkUp 状态(基本模式状态寄存器(BMSR)位2)会自行更改(?)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036117/dp83822hf-linkup-status-basic-mode-status-register-bmsr-bit2-changes-on-its-own

器件型号:DP83822HF

你好。

 相关信息、请访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028429/dp83822hf-the-behavior-of-linkup-status-on-basic-mode-status-register-bmsr/3806283?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A495183#3806283

在以下条件下、LinkUp 状态(基本模式状态寄存器(BMSR)位2) 会自行更改。

 -打开 DP83822HF 电源(已拔下 光纤电缆)。

  此时、LinkUp 状态 = 0 (未建立链路)。

 -等待几十分钟。

  => 可能间歇性地发生、LinkUp Status = 1 (建立有效链路)。

      在这种情况下、LOS 信号不会变化。

您是否知道这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也能够捕获 LOS 信号的波形?  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram。

    我没有 捕获 LOS 信号的波形。

    DP8382242的 LOS 信号输入到 FPGA、我检查了 OLny FPGA 数据。

    在 LOS 信号处捕获波形的目的是什么?

    LOS 信号是否可以瞬时波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、LOS 是来自 SFP 并进入 PHY 的 SD_IN 的信号。 难道不是这样吗? 如果它来自 SFP、我希望 SFP 侧存在一些不符合 PHY 要求的错误行为、干扰或非常慢的转换等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram。

    很抱歉,我弄错了。

    我的设计如下所示。

    SFP:低电平=> DP83822HF:SD_IN (LED_1/GPIO1)和 FPGA:输入(forking)

    我尝试捕获 LOS 信号的波形。