This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:适用于 ADM4168E 的等效 IC

Guru**** 1199400 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, THVD1551, THVD1505, THVD1400, THVD1520, THVD1420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036171/thvd1551-equivalent-ic-for-adm4168e

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件:THVD1552THVD1505THVD1400THVD1520THVD1420

你(们)好。

我想将5V SSI 收发器用于我的电机控制应用。 我想使用 TI.com 上的 ADM4168E 单通道版本。 如果可能、请为此 IC 建议 P/N。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1551没有驱动器使能引脚;如果需要、请改用 THVD1552。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alikaan、

    我们的产品系列中有多种工作方式、例如 THVD1520和 THVD1505、但目前这两种方式都已缺货。 我们还有 THVD1400和 THVD1420。  SN65LBC182 也是一个选项、但它具有相当低的数据速率。

    您能否指定 TI 替代器件需要提供 ADM4168E 的哪些功能? 这将有助于缩小适合您需求的选择范围。

    此致、

    Eric Hackett