This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:直流耦合单端连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035001/ds15ba101-dc-coupled-single-ended-connection

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DS15EA101

您好!

我的客户希望将 DS15BA101和 DS15EA101连接到直流耦合和单端拓扑、如下所示。 此电路是否正确? 如果没有、您可以建议使用推荐的电路吗?

在该电路中、应使用三个50欧姆电阻器的额定功率多少? 1/16W 50欧姆电阻是否正常?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    通常、这些器件以交流耦合方式使用-这是为了隔离 GND 移位。 客户可以在单端模式下使用该器件、如您所示、只要这些器件共享相同的 PCB 并且没有 GND 移位即可。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您的回答。
     三个50欧姆电阻器的额定功率是多少?
    1/16W 50欧姆电阻是否正常?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1/16W 功率应该正常。 请注意、DS15BA101输出为电流模式、并灌入其输出上的50 Ω 上拉电阻产生的电流。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺