This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:灌电流9V 配置文件问题

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034795/tps65981evm-sink-9v-profile-configuration-issue

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS65987D

您好、先生、

你好!!

我们将 TPS65981EVM 板用于我们的灌电流模式应用。 (PD 底座或监视器应用)、但在设置配置文件和固件配置方面面临挑战。  

应用:从移动设备(PD 电路)灌入电流(输入9V@3A)和 TPS65981仅考虑 VBUS 到 PP_HV 内部电源配置。  

EVM HW:更改了默认 EVM 配置

BUSPOWER:1.8V

DEBUG_CTL1:3.3V

固件配置。

TPS65981 GUI 编译版本6.1.2

执行步骤:  

  1. 固件基本映像:TPS65981_2_6_v0001_12_11.bin
  2. 端口设置:  
    1. 系统配置:

PP_5V:禁用  

PP_HV:输出

PP-EXT:禁用

USB Rp 启用:是

  1. 灌电流能力:
    1. 灌电流 PD:默认值  
    2. 灌电流 PD1:9V @ 3A

闪存二进制文件、但未获取9V 电压配置文件。 如果需要进行任何修改、请告诉我。

请指导我们并提供 TPS65981.prj 文件和5V 和9V 闪存二进制文件以进行双重检查。

谢谢、此致

维什尔·米里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    在开始讨论时、我将首先声明 TPS65981是一个非常旧的器件、不推荐用于新设计、并且无法通过 USBIF 认证、可以与当前电力输送系统一起运行、因此我强烈建议您查看 TPS25750D 或 TPS65987D (如果您需要交替模式)作为更具电流和受支持的替代器件。

    要开始配置、我建议您在 GUI 上按照以下路径操作:

    选择 Project->New Project 并选择 TPS65981 (NRND)

    选择 标准实施

    选择向上串流端口

    并将此配置加载到您的 EVM 上、以开始使用纯灌电流应用。   

    在此配置中、一旦您能够连接到电路板、就可以开始调整灌电流 PDO 和其他项目以满足您的系统需求。