This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:CPEN 引脚

Guru**** 2926870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033795/tusb1210-cpen-pin

器件型号:TUSB1210

大家好、

我的客户对 CPEN 引脚有疑问、

在数据表第51页中、 为什么开漏模式需要添加下拉电阻器、如果添加下拉电阻器以接地、则 CPEN 引脚上的电压应为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CMOS 模式下、CPEN_Odos 应为1和 CPEN。 无需 PU 或 PD。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    CPEN 上的下拉电阻器是什么意思?
    对于漏极开路、如果我需要获得高电平、我使用上拉电阻器、为什么数据表中说它应该使用下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CPEN_OD 为1时,它被配置为 PMOS。 因此需要 PD。

     当 CPEN_OD 为 0时,它被配置为 NMOS。 因此需要 PU。

     当 CPEN_Odos 为1时、它配置为 CMOS、无需 PU 或 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。
    谢谢