This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:TCAN1051HV-Q1

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033256/tcan1051hv-q1-tcan1051hv-q1

器件型号:TCAN1051HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051HVTCAN1051
您好!
请遵循以下 TCAN1051HV 中提供的功能?
  1. CAN 接口允许与 CAN Open 和 CAN J1939兼容。  
  2. CAN 总线应为具有250Kbit 或500Kbit 速率的 CAN 2.0b 端口。
  3. 波特率应使用自动波特功能确定。  
  4.  120欧姆的终端电阻器、可根据需要进行组装或取消组装
 
注-启动时自动波特率检测、以确认是否
谢谢  
Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    TCAN1051支持此处介绍的所有适用特性。  

    1. CAN Open 和 SAE J1939均使用 ISO 11898标准定义物理层。 这是 TCAN1051的设计和兼容标准。 该收发器能够支持这两个标准中定义的数据速率。  

    2.是的、此收发器(非"G")支持高达2Mbps 的数据速率。 CAN 2.0b 是指支持扩展 ID、这不适用于收发器。  

    3.收发器只需要支持系统所需的最大数据速率。 它不关心超出收发器最大和最小能力的实际数据速率。  

    4.端接应该被放置在系统的端点、每个端接的值与一个接近60欧姆的总阻性负载所用的电缆的阻抗(典型值为120欧姆)相匹配。 如 需更多信息、请参阅数据表(9.1)的应用部分或本应用报告。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott