This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:如何设置 ONET4201LD 的偏置电压?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033321/onet4201ld-how-to-set-the-voltage-of-bias-of-onet4201ld

器件型号:ONET4201LD

根据 ONET4201LD 的说明、Vbias 可被设定在1V 至3.5V 之间。

但是、数据表中未介绍如何设置该电压。

请您解释一下吗?

此外、此 LD 驱动程序能否支持此激光器?(LDS-1310-DFB-2.5G-15/60-B-2-SM1-FA-CW-0.5、由 www.lasercom.com 发布)

此激光器的规格如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偏置电流通过 IBMAX 上的电阻器进行设置(请注意数据表中的公式3)。 然后、VMONB 是表示偏置电流的镜像电压(公式4)。

    已检查激光产品说明书、它似乎在 ONET4201LD 规格的范围内。

    此致、、Nasser