This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A1:正在寻找 TUSB8040A1RKMR 替代选项

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132824/tusb8040a1-looking-for-tusb8040a1rkmr-alternative-option

器件型号:TUSB8040A1

在 TUSB8040A1RKMR 为 NRND 时、我们是否有任何 P2P 替代选项来支持2H22中的3kU/m? 请提供建议、我们可以开始说服客户。 谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

       TUSB8040A1是我们的第一代集线器、可能无法通过某些 USB 合规性测试、因此它是 NRND。

      我们还有一些其他集线器、例如 TUBS8042A、但与 TUSB8040A1不是 P2P。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我是否可以知道哪一个现在有良好的电源?  

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来了解一下营销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体地说明您需要哪款器件吗?

    此致

    Brian

    TUSB8040A1RKMR

    TUSB8040ARKMR

    TUSB8040ARNGAP

    TUSB8040A1RKM

    TUSB8040AIRC国民党

    TUSB8040APFP

    TUSB8040AIRKMR

    TUSB8042AIRGCR

    TUSB8042AIRGCT

    TUSB8042ARGCR

    TUSB8042ARGCT

    XTUSB8042ARGCR

    XTUSB8042ARGCT