This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:通道 B HS 侧的 BER 测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981485/tlk10232evm-ber-testing-on-channel-b-hs-side

器件型号:TLK10232EVM
主题中讨论的其他器件: TLK10232

您好!

我们尝试在回路模式下使用通道 B HS 侧的 TLK10232EVM 板测量 BER。 我们无法正确获得通道的错误率。 这意味着我们将在开环和闭环情况下创建 NaN。 供参考的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的屏幕截图似乎未正确上载到论坛。  请尝试重新附加、以帮助我们解决您的 BER 问题。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粘贴 的屏幕截图供参考。

    此致、

    Madhusudana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您 针对低速和高速端的线路速率和参考时钟选择和实现是否正确。 请参阅数据表。

    此外、请检查以下引脚的配置是否与数据表一致、并适用于您的应用案例:

    • ST、MODE_SEL、PRBSEN、RESET_N、TESTEN

    您可以参阅下面的应用手册以获取其他调试建议。

    www.ti.com/.../slla351a.pdf

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对延迟回复表示歉意。

    我们已连接时钟源 REFCLK0n 和 REFCLK0p、观察到 PLL 已锁定。 我们还启用了 PRBS。

     但通道 B HS 侧的结果仍然显示 NaN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复表示歉意。

    我们为 ST、MODE_SEL、PRBSEN、RESET_N、TESTEN 等所有模式启用了内部回路设置。

     我们已连接时钟源 REFCLK0n 和 REFCLK0p、观察到 PLL 已锁定。 我们还启用了 PRBS。

     但通道 B HS 侧的结果仍然显示 NaN。

    您能否安排分步过程以及在通道 B HS 侧获取 BER 所需的设置?

    或者、如果您安排任何 TLK10232 EVM 板的视频演示、这将非常有帮助。

    此致、

    Madhusudana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有高速示波器或 BERT 可用于测量 TLK 通道 A 的10G 数据输出、以确认其外观正常?

    谢谢、

    Rodrigo Natal