This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:与 PHY 链路状态引脚相关的问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980049/dp83822i-question-related-to-phy-link-status-pin

器件型号:DP83822I

您好!

我在其中一个设计中使用 TI 制造 PHY 芯片 DP83822I。

我想通过固件读取微控制器中的"PHY 链路状态"。

问题->此 PHY 是否有任何输出引脚(GPIO 或中断引脚) 提供"链路状态"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED_0承载链路状态。 有关 LED_0引脚的更多可编程选项、请参阅数据表。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢维克拉姆的答复!

    我还有一个问题->

    我们使用 PHY 的 LED_0端口引脚 来驱动 "LED"、以显示"链路活动"。

    我们是否也可以使用该引脚读取您刚才提到的 PHY 链路状态? 如果是。 如何操作?

    其次、要通过 MDC 和 MDO 接口读取 PHY 控制寄存器位、可能需要一些时间来读取 PHY 链路状态。

    因此、我更想 提供微控制器的输入端口引脚(中断或 GPIO 引脚)来读取 PHY 链路状态。 从 PHY 端、它将是用于 PHY 链路状态的输出引脚(将是 PHY 中断引脚)。  

    上述功能是否在此 PHY 中存在?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    有人能帮我 解决 上述问题吗?

    其他信息->

    我们使用 RMII 模式。 寄存器"MII 中断状态寄存器#1 (MISR1)"是否 适用于 RMII 模式?

    在该寄存器中、它们具有"链路状态更改使能"位中断

    我们可以将其用于 RMII 模式和链路断开状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、您好!

    LED_0应足以指示链路状态。 此外、通过读取寄存器0x0001[2]、您可以在读取该位之前了解链接是否在任何时间点关闭。 它是一个锁存低位、如果链路已经断开、它会将其位值保持在低电平、直到您读取它。 只有在第二次读取时、如果链路处于活动状态、该位才会恢复为1。

    是的、您也可以使用 MISR1寄存器来检查运行期间链路是否变为低电平。

    对查询进行初始答复后、最好打开新主题的新查询线程、以便更好地跟踪。

    --

    此致、

    Vikram