This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:查找有关要使用的 ESD 保护解决方案的建议

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06, TPD6E001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981936/tpd4e001-q1-looking-for-advice-on-which-esd-protection-solution-to-use

器件型号:TPD4E001-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD6E05U06TPD6E001

您好!

我希望为我们的其中一个 EVM 更新我们的 ESD 保护解决方案。 我的应用是为了保护一些 ADC 引脚免受 ESD 的影响、延伸目标是它也有助于解决过压情况、但意识到这不是预期的目的。

  1. 过去、我们使用过 TPD4E01-Q1 (如上所示)。
  2. 改变这种情况的目标是:
    1. 输入电容
    2. 需要更小的尺寸和更多的通道。
    3. 无需汽车认证。

在 TI.com 上、我已将 TPD6E001确定  为 RSE 封装中的可能选择。 您认为这会很好吗?您还有其他建议吗?  

谢谢、
Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    TPD6E001可以为您的 EVM 供电。 您可能会考虑的另一个选择是 TPD6E05U06。 它还是 TPD5E001等6通道器件、虽然采用稍大的封装、但无需 Vcc 引脚。 它还具有更好的 ESD 性能和0.47pF 的电容。

    此致、

    Matt Smith