This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 的第1代和第2代

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980682/tusb8042a-gen1-and-gen2-of-tusb8042a

器件型号:TUSB8042A

尊敬的团队:

她有一个简短的问题。

如果 USB 的源是 Gen2。 是否应将源更改为 Gen1? 或者、您的集线器芯片 将自动执行该操作?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们的 USB 3.x 集线器不支持第2代速度、仅支持5Gbps (USB 3.2第1代)。  如果连接到第2代端口、则端口速度将降至第1代的较低速度。

    此致、

    JMMN