This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:低电平输入电压问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980628/tca9406-low-level-input-voltage-concern

器件型号:TCA9406

大家好、

我们是否有适用于 I/O 引脚的具有更高级别 VIL 的 P2P 解决方案? 电流规格为0.15V (最大值)。 我的客户正在寻找适合其特定设计的解决方案、首选规格 VIL >= 0.6V (最大值)。 谢谢!  

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 值不是一个要求。 脚注指出:

    提供最大 VIL 值以确保保持有效的 VOL。 VOL 值是 VIL 加上导通栅极晶体管上的压降。

    此器件可在输入电压为0.6V 的情况下使用。在这种情况下、VOL 将略高于0.6V、具体取决于通过开关的电流。