This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:tTLH/TTHL 规格(数据表错误?)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979942/tca9517a-ttlh-tthl-spec-datasheet-error

器件型号:TCA9517A

您好专家、

在7.7 I2C 接口开关特性中描述了 tLH 和 TTHL 上的图4 (B 至 A)和图5 (A 至 B)的数据表误差吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    看起来您是正确的。 数据表错误地引用了图4和图5。 它们应该被交换。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、