This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9638:输出 NPN 灌电流晶体管的最大灌电流和最大功耗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UA9638, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968885/ua9638-max-sinking-current-and-maximum-dissipation-of-the-output-npn-sinking-transistor

器件型号:UA9638
主题中讨论的其他器件: THVD1550

大家好、

我们的客户想知道 输出 NPN 灌电流晶体管的最大灌电流和最大功耗。

如果您有这些值、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    客户关心的用例是什么? 最大灌电流在 IO 周围(150mA)。 假设阻抗为30欧姆、NPN 的功耗 可能 约为30*0.15*0.15=0.675W。

    BTW、如果客户有兴趣、 此帖子中列出了最新的 TI RS-485

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您对这一主题的支持、让我向您表示一个快乐的新年!

    在与我们的客户分享您的答案后、他还会提出以下其他问题:

    TIA/EIA-422为 RS422定义了4900ft 的最大电缆长度、这意味着线对线的近似电容在80nF 范围内。 如果驱动器仅承受150mA 灌电流、那么它如何承受最大长度的电路放电? 例如、如果电路的长度仅为140英尺、这是合理的、则24 AWG 导线的电阻为3.5欧姆、电容约为2.2nF。 这会在峰值时产生大约0.5至1安培的放电脉冲、可使用快速电流探头进行测量。 这意味着该芯片能够以比150mA 灌电流高得多的电流工作-否则您的芯片根本无法使用 RS422、它们将会失败。
    此处的客户问题是在假设占空比为1%至5%时的可重复峰值晶体管电流。 那是什么?

    请告诉我您的意见、或者如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    新年快乐!

    这是一个好问题。 您对电容的估计是正确的。 但是、如果我们仔细观察、可以将电缆分为许多小的 RLC 部件。

    因此、电容器不会被集中成一个值。 通常、如果 电缆上的传播延迟长于信号上升时间的6倍、则电缆应视为  传输线。 如果您有兴趣、 本 应用手册 提供了许多 有关传输和信号质量的信息。  

    此外、供参考的是 、本 应用手册中捕获的一些实验室数据 具有不同的数据速率 和距离。 尽管 它使用不同的收发器进行了测试、但您可以 了解 长距离通信。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    再次感谢您的回答。 您共享的图像似乎已损坏。
    您能否再次尝试分享、以便我可以与我们的客户分享所有详细信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    图像重新附加、从本 应用手册( 图9)中获取。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我询问 了 UA9638 NPN 灌电流晶体管的重复峰值电流值、这是我的主要关注点。

    我将驱动器 用于多个不同的负载电路-  因为使用了不同的电缆、不同的长度 和不同的端接-这使得分析变得很困难。 我的电路在各种工业控制装置上传导正交脉冲。 我的应用是自动化、而不是传输。

    例如-一个应用是 Yaskawa 交流驱动器的驱动器、该驱动器利用5.5V 电源和用于互补信号对的300欧姆端接。 这意味着驱动器通过24AWG 导体的双绞线输出回路。 其他系统使用68 Ω 单端接至地。 另一个应用是 用于互补信号对的具有120欧姆端接的手轮。 我还有其他更复杂的终端 电路。  

    我看到这些芯片的故障率提高了、我不确定是什么导致了这种情况。 我注意到放电电流因 产品而异。 该电流可以 是0.6A 或更高。 假设故障与电容放电相关、我想 通过一次性对所有器件应用修复来解决该问题。 如果我知道 芯片允许的最大放电电流-让我们称之为重复峰值电流值 -那么我更容易选择一个保护电阻器。 我的保护电阻器将与 上图中所示的导线电阻 RDX 串联。

    举例来说、如果  我们假设 GDX 为120欧姆、CDX 为2.2nF、Ldx=0且 RDX=0 -我想选择 一个保护电阻值、以保护芯片免受 NPN 灌电流晶体管中的过流放电的影响。

    Andrew

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您能否具体指出产品的放电电流如何变化? 根据我的经验、大多数 RS-485收发器具有符合 RS-485标准的类似驱动能力(1.5V、54 Ω)。 您能否详细说明故障是如何 由电容放电引起的(ESD 事件导致的问题更多)?  一般来说、过流导致的故障 是一个可靠性问题、其中 以 概率来描述结果。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    Andrew 目前在 e2e 中遇到问题、因此我将代表他做出回应。

    根据 Andrew 的说法:

    " 我想回答的是、我们的产品上的140英尺电缆的放电与10英尺电缆的放电不同。 我也不能详细说明放电故障、因为-正如我说过的-我不知道。 我怀疑。 我需要帮助。 谢谢。"

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 和 Andrew、

    在许多 RS-485应用中、使用长电缆(有时超过1km)。 根据我的经验、长电缆传输的信号通常 会产生质量问题 、而不是 可靠性问题。 是否可以将故障器件提交给 TI 质量团队进行故障分析? 这是信息页面。

    www.ti.com/.../failure-analysis.html

    BTW、 选择 UA9638的原因是什么?  系统中的主要规格是什么?  也许 您可以测试新发布的 RS-485、如 THVD1550或 THVD250、它们具有更好的保护或更高的故障电压。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    为此主题中的延迟更新深表歉意。

    以下是我从客户那里收到的更新回复、只是为了回顾所有内容:

    客户生产时使用的是 uA9638C 驱动程序、而不是其他器件。 部件因未知情况而失败。 他们在过去2周内进行了广泛的测试、确认了设计-基于他们怀疑瞬态电压可能是主要的故障原因、但并不是100%确定。  

    他们希望在 uA9638C 驱动器中请求 NPN 灌电流晶体管的可重复峰值灌电流。

    请告诉我您的意见。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    说实话、这个问题很难回答。 您如何定义"可"的频率、传输?  更 难描述 晶体管的可靠性、这涉及    一些条件、例如栅极电压。  第三点是、ESD  单元而不 是晶体管可能会发生故障。  我认为 实际上、客户仍然使用150mA 作为 限制。  根据我的经验、  如果瞬态引脚电压超过绝对最大值、器件更容易损坏

    此致、

    Hao