This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:是用于替代 Microchip USB2422/MJ 的 TUSB4020BI 解决方案

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977213/tusb4020bi-is-tusb4020bi-solution-to-replace-microchip-usb2422-mj

器件型号:TUSB4020BI

您好、先生、  

TUSB4020BI 解决方案是否可替代 Microchip USB2422/MJ?

请提供比较表、非常感谢!

BR、  
廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TUSB4020BI 也是一款可用于工业应用的2端口 USB 2.0集线器。  我们不会在 E2E 上发布比较文档。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    您可以私下与我分享吗?

    廖肖恩

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、刚刚发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 您是否也可以通过电子邮件向我提供表格?

    电子邮件:e-granata@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即向您发送电子邮件。