This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:1.4b 上的特殊模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979916/tdp158-special-mode-on-1-4b

器件型号:TDP158

大家好、

我的客户在其笔记本电脑项目的源代码端使用 TDP158。 它们只需要支持 HDMI 1.4b。 以下是问题:

如果他们使用 DDC 侦听模式、SDA/SCL_SNK 也连接到 DDC、他们询问在 HDMI 1.4b 下连接这两个引脚用于数据速率检测有何用途?

在特殊模式下、数据速率固定在5.4Gbps 上、他们询问 在 HDMI 1.4b 下、信号状态是否有问题? 是否有人建议在1.4b 下采用特殊模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果他们使用 DDC 侦听模式、SDA/SCL_SNK 也连接到 DDC、他们询问在 HDMI 1.4b 下连接这两个引脚用于数据速率检测有何用途?

    作为发现的一部分,源读取接收器 E-EDID 信息以了解接收器的功能。 此读取的一部分是 HDMI 论坛供应商特定数据块(HF-VSDB) MAX_TMDS_CHATE_RATE 字节、用于确定支持的数据速率。 根据源将写入从地址0xA8偏移量0x20位1的值、TMDS_CLOCK 比率状态。 TDP158会监测 DDC 链路以确定 TMDS 时钟比率状态、从而相应地设置其自己的 TMDS_CLOCK 比率状态位。 如果源写入‘1’、TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/40。 如果写入‘0’,则 TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/10。

    TDP158将始终默认为 TMDS 位周期的1/10,除非将‘1’写入地址0xA8偏移量0x20位1或在源读取期间该位被置位。 这有助于在启用自动源端接选择时确定源端接。 否则、该位对 TDP158没有其他影响

    在特殊模式下、数据速率固定在5.4Gbps 上、他们询问 在 HDMI 1.4b 下、信号状态是否有问题? 是否有人建议在1.4b 下采用特殊模式?

    需要更多有关5.4G 特殊模式的详细信息。 5.4G 听起来像是 DP、而不是 HDMI 数据速率。 他们是否在尝试从 DP 到 HDMI?


    谢谢

    David