This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB662-Q1:FPD-Link II 与 III

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR904Q-Q1, DS90UB904Q-Q1, DS90UR906Q-Q1, DS90UB926Q-Q1, DS90UR903Q-Q1, DS90UB903Q-Q1, DS90UR905Q-Q1, DS90UB925Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979438/ds90ub662-q1-fpd-link-ii-vs-iii

器件型号:DS90UB662-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR904Q-Q1DS90UB904Q-Q1DS90UR906Q-Q1DS90UB926Q-Q1DS90UR903Q-Q1DS90UB903Q-Q1DS90UR905Q-Q1DS90UB925Q-Q1

大家好、团队、

只是提出了一个快速问题-我们是否有任何配套资料介绍了 FPD-Link II / III 之间的差异? 我假设他们仍然使用相同的电缆连接/长度? 我们是否建议在新设计中使用 III 而不是 II?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    不是的、我们没有能够解决 FPD-Link II 和 III 之间的差异的相关资料  

    不同 FPD-Link II VS III 器件的电缆和长度存在差异。 您是否有要比较的特定 FPD-Link II 器件?  

    您列出的 DS90UB662没有 FPD-Link II 替代产品、因此您必须使用 FPD-Link III

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的快速回复-我很感激! 客户了解颜色深度/像素时钟频率的差异、但想知道特性中的其他差异是/需要知道什么。 FPD-Link III 是否具有自适应均衡器、而 FPD-Link II 没有?

    关于部件-我在了解客户正在查看的部件之前放置了该部件;让我知道我是否应该重新提出问题。

    • 解串器
    • DS90UR904Q-Q1
    • DS90UB904Q-Q1
    • DS90UR906Q-Q1
    • DS90UB926Q-Q1
    • 串行器
    • DS90UR903Q-Q1
    • DS90UB903Q-Q1
    • DS90UR905Q-Q1
    • DS90UB925Q-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UB90x 与 UR90x、FPD-Link III 器 件提供双向控制通道通信。

    对于92x 器件、它们在解串器上具有增强的 EQ、并且可以接受更高的时钟频率。  

    此致、

    蔡夏利