This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2G
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970076/tlk2711-sp

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件:CDCM6208V2G

您好!

  关于这一点: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/962738/3559551 。我们已从 https://www.ti.com/clocks-timing/generators/products.html#p404=Ultra-low%20jitter%20clock%20generator 中筛选出6个部分 。

我们建议您使用符合以下规格的6个过滤部件中的时钟发生器:

时钟抖动:峰峰值40ps

输出频率:最大125MHz

输出类型:单路和差动(LVCMOS、LVDS)

输出电源电压:3.3V、2.5V、1.8V

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 我将在明天(美国星期二时间)结束营业时提供建议。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM6208V2G 符合您的标准。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

       感谢您推荐时钟发生器部件。 但我们正在寻找符合我们要求的时钟发生器 EVM。 但您共享的部件仅具有 IC。 请推荐 EVM?

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    尝试以下评估模块。

    www.ti.com/.../LMK62E2-156M25EVM

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

       

    建议的时钟发生器 EVM 不符合我们的要求,因为它支持的输出格式仅是差动的。

    您能否根据我之前在同一主题中提到的以下要求推荐时钟角器 EVM?

    时钟抖动:峰峰值40ps

    输出频率:最大125MHz

    输出类型:单路和差动(LVCMOS、LVDS)

    输出电源电压:3.3V、2.5V、1.8V

    我们检查了此 EVM,但它部分符合我们的要求,如下所示:

    https://www.ti.com/tool/LMK03318EVM

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 下面的 EVM 是我可以找到的最佳选择。

    www.ti.com/.../LMK03328EVM

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师