This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI84/84/85具有相同的初始化序列

Guru**** 1861260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976794/sn65dsi83-sn65dsi84-84-85-has-same-initialisation-sequence

器件型号:SN65DSI83

你(们)好

SN65DSI83、84、85似乎是 DSI 与 LVDS 桥接器的相似系列、所有这些芯片的初始化序列是否相同? 我是说 I2C 寄存器偏移量以及除84和85之外的位字段需要双链路寄存器配置才能连接另一个 LVDS 面板?

Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、  

    是的、所有这些器件都具有相同的初始化序列。 DSI84和 DSI85无需双链路配置即可连接到面板。 如果您愿意、您可以将这两个器件都配置为单链路、如 DSI83。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    还有一个问题是、对于84/85、双链路配置意味着我们一次只能连接和管理一个通道面板链路? 不是同时使用双链路通道(同时访问双面板)?  

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其配置为单通道操作或双通道操作。

    此致、

    I.K.