请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD1S514 我的客户希望使用我们的 TPD1S514-1YZR 替换 NCP392A (EOL)。 但 VBUS_POWER 引脚存在差异。 μF 的数据表显示:为了实现 LDO 稳定性、VBUS_POWER 应使用1 μ F 电容器接地、而 NCP392A 则无需在此使用电容器! 由于应避免重新设计 PCB、问题是、在 VBUS_POWER 引脚上没有电容器的情况下、我们的 TPD1S514的行为是怎样的? 这里是应该的,而不是必须的…