This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:具有发送预强调和接收均衡功能的3.125Gbps LVDS 缓冲器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976681/ds25br440-3-125-gbps-lvds-buffer-with-transmit-pre-emphasis-and-receive-equalization

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

Hallo、

请给我发送 一个 DS25BR440或  任何其他具有发送预加重和接收均衡功能的3.125 Gbps LVDS 缓冲器的仿真库文件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhem、

    您可以使用 DS25CP104A IBIS 模型、该模型是相同的高速通道设计。 请参阅 DS25CP104A 页面并在此处使用 IBIS 模型。

    此致、

    I.K.