主题中讨论的其他部件:TPD8S300A、、 、、Strike
大家好、
我的客户希望在 USB TypeC 的 D+和 D-上添加 OVP 解决方案。 我认为 TPD6S300 也可以满足客户的要求。 但看起来只能使用 SBU1/2路径、因为带有无电电池电阻器的 CC1/2路径。 正确吗?
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardy、
是的、正确的、TPD6S300可以以这种方式用于 D+/D-保护。 我认为您正在寻找具有2个以上 D+/D-通道的解决方案、因此感谢您的澄清!
您可以为 CC1、CC2、SBU1和 SBU2引脚或 CC1、CC2、DP 和 DM 引脚使用 TPD6S300的4通道 VBUS 短路过压保护。 如果您需要 DP 和 DM 的 OVP、请勿从 Type-C 连接器连接 SBU 引脚、而是连接 D+和 D-引脚。
此外、我建议使用 TPD6S300A、因为它是引脚对引脚兼容的、并且具有改进的无电电池性能、并且在 ESD 冲击期间保持端口连接。
谢谢、
Emma