This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:共模电压测试

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972704/tcan1042h-common-mode-voltage-test

器件型号:TCAN1042H

大家好、

我的客户想要在 CANH 和 CANL 上注入共模电压以测试可靠性、是否有任何方法可以实施此测试?  

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    您是否指的是将信号作为共模信号注入 CAN 总线的测试? 如果是这样、则可以通过简单配置一个将 CANH 和 CANL 短接在一起的注入点:

    其中注入点是两个信号在左侧连接的位置、CH 和 CL 分别指 CANH 和 CANL、电容值以及电阻值相同。 在我们的一些认证测试中、在这个特定的设置中、电容器为4.7nF、电阻器为120欧姆。

    请告诉我这是否有用、如果没有、您能否提供有关特定测试的更多详细信息?

    此致、