This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:PLL 分频系数为1/160而不是1/40

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971308/tmds181-pll-divisor-1-160-instead-of-1-40

器件型号:TMDS181

您好!

 我 的 TMDS181有问题。   我的问题与以下三个主题非常相似:

很遗憾,该线程脱机(直接发送电子邮件),我不知道解决方案是什么。  

方框图显示了我的用例:

我们发现 TMDS181 作为接收器件存在问题、即在 Panasonic 4K 摄像头3480x2160p60 (YU422 10位)热插拔后、它无法正确通过时钟。

 我们可以将进入 IN_CLKp/n 引脚的时钟范围为148.5MHz、但来自 OUT_CLKp/n 的时钟范围为37.125MHz。

我已确认摄像头发送预期的字符速率(0xA8、0x20、0x3)且 TMDS181寄存器0x0B = 0x02

我的问题是、OUT_CLK = 37.125MHz 的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您切换 HPD_SNK 或 PD_EN 位、那么您是否能够看到 CLK_OUT 为正确的频率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我切换了 HPD_SNK 和 TMDS181输出了正确的频率。  谢谢!!

    我很好奇、为什么该器件的输出速度为37.125MHz?

    此致、

    Andre   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre

    当源在 HDMI1.4和2.0之间切换时、根据 HDMI 规范

    源需要停止数据和时钟的传输

    2.源设备将更改(HDMI1.4的 TMDS_CLOCK 比率状态= 0、HDMI2.0的改变为1)传送给接收设备。 TMDS181将监测 DDC 总线并相应地设置其 TMDS_CLOCK 比率状态位。

    3.源在重新开始传输数据和时钟之前需要等待至少1ms 和最大100ms。

    问题在于某些源不符合 HDMI 规范、会在 HDMI1.4和2.0之间动态变化、而不会停止数据和时钟的传输。 但 TMDS181 RX CDR 锁定在 HDMI1.4或2.0上、无法适应动态变化。 通过切换 HPD_SNK、我们强制 TMDS181 RX CDR 重新锁定到新数据/时钟、然后 TMDS181将正常工作。

    谢谢

    David