This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:一条电源路径关闭、另一条电源路径未关闭

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969348/tps65988-one-power-path-closed-and-other-is-not

器件型号:TPS65988

您好!

我的设计中使用的是 TPS65988。

我的自举 DIV 值为0.909。

在这种情况下、只有 VBUS1至 PPHV1路径关闭、而 VBUS2至 PPHV2路径未关闭。

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、  

    您的电路板是否从 SPI 闪存启动? 还是仅在默认配置下发生故障?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用的是默认配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、  

    让我澄清一下、"...VBUS2至 PPHV2的路径未关闭"您是否意味着即使只有端口 B 连接到外部电源、此开关也不会关闭? 请描述我要重新创建的测试程序。  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    内部灌电流路径不会闭合、即使它是唯一存在的电源也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、

    可能是在您的情况下从 SPI 闪存获取配置的 PD 控制器。 默认配置5 仅启用 外部路径而不启用内部路径。  您能否检查是否加载了 SPI 闪存中的配置而不 是默认配置?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    那么我的 PP_HV1也应该不起作用。

    但是、它是如何关闭的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、  

    因此、我希望您检查配置是否从 SPI 闪存加载。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    即使在 SPI 闪存断开连接时、我也能够观察到相同的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、

    由于 ADCIN1电阻器(R1和 R2)的容差较高、我们在过去看到过一些问题。 希望您使用1%的容差。  

    另一方面、不要将 ADCIN1引脚直接接地或3V3电源轨、希望这一点也得到注意。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、

    我刚刚测试了 EVM 上的配置5并查看了预期的行为。 您是否能够在 EVM 上重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    我无法在 EVK 中重现此问题。

    它是特定于电路板的。

    但配置是相同的。 我已经多次检查过它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagiya、

    我们已经脱机讨论过此问题,是否需要保持此主题打开?

    谢谢

    普拉吉斯