This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 至1000Base-T 介质转换器

Guru**** 2418320 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968794/dp83869hm-1000base-x-to-1000base-t-media-converter

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869

您好!

我在使用 DP83869HM 进行设计时遇到了一些问题。  我的设计基于 DP83869EVM 评估板。  我已经设置了我的设计、因此简单的跳线设置可以将电路板从100M 介质转换器切换到1G 介质转换器。   

我正在使用 EXFO Axs-200/850以太网测试集和 EXFO ETS-1000L 以太网回路模块来生成和分析通过系统的以太网流量。

EXFO 测试设备测量数据速率和位错误。   在100M 介质转换器模式下、不会出现问题。  数据速率以100Mb/s 的速率运行、完全无错误。

同样、当我使用在1G 介质转换器上运行的单板并环回光纤信号(无论是否使用 EXFO 环回模块)时、也没有问题;它始终以1Gb/s 的速率运行、并且无错误。  我在系统中尝试使用我的两个板时才开始遇到问题。  在这种情况下、当它们设置为1G 介质转换器时、我可以实现的最佳数据速率约为998-999 Mb/s  我可以以较低的数据速率运行测试、没有问题、但我只能通过2块电路板实现最大1Gb/s 的数据速率。

诚然、我只有一个评估板、因此我无法测试连接在一起的两个评估板是否能够更好地工作。

我的问题是、数据速率为什么会下降到998Mb/s?  这是板之间的时序问题吗?

此致

Gareth Foster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您如何计算每个 PHY 的数据速率? 您是否能够检测是否存在数据包错误、CRC 错误/大小不足/或丢包?  

    PHY 在将铜缆信号转换为光纤信号时应仅充当直通信号、因此、如果 PHY 在1Gbps 模式下正常运行、我不希望它降低数据流的数据速率。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    使用 EXFO Axs-200/850、我已经执行了一个位错误率测试、这是一个流量生成。 和监控测试以及 RFC_2544测试。  这是随机挑选的2块板相互通信的情况。  我曾对每个电路板分别进行环回测试、以确保在一起测试对之前没有错误。

    我在附加报告时遇到了一些问题、因此我复制了下面 RFC 报告的内容:

    EXFO Electro-Optical Engineering Inc.

    用户信息:
    报告日期:2021年1月7日11:51:53

    ------ 测试配置---
    类型:RFC 2544
    吞吐量测试时间(mm:SS) 00:01
    吞吐量最大速率(Mbps) 1000.0
    吞吐量阈值(Mbps) 1000.0
    背对背最大持续时间(mm:SS) 2.
    背对背阈值(%) 100.0
    帧丢失测试时间(mm:SS) 00:01
    最大帧损耗 速率(Mbps) 1000.0
    帧丢失阈值(%) 0.1.
    延迟最大速率(Mbps)不适用
    延迟测试时间(mm:SS) 00:01
    延迟阈值(ms) 125.0
    测试接口:
    端口:电气1Gbps 已满
    源 MAC 地址:00:03:01:FF:25:63
    IP 版本:IPv4
    IP 地址:10.10.0.0
    源 UDP 端口:49184
    VLAN ID/优先级:

    流信息:
    目的 MAC 地址:00:03:01:FF:25:63
    目的 IP 地址:10.10.0.0
    目的 UDP 端口:7.
    远程 ID:已禁用

    -------- 测试结果---
    开始时间:11:19:09
    状态:
    吞吐量已完成
    连续完成
    帧丢失完成
    延迟完成
    持续时间:
    RFC 2544 0d 00:32:05
    吞吐量0d 00:07:15
    背对背0d 00:19:35
    帧丢失0d 00:03:44
    延迟0d 00:01:25
    通过/失败判断:
    吞吐量失败
    背对背故障
    帧丢失失败
    延迟通过

    ---------- 报警---
    报警秒数
    LOS 不适用
    链路断开0
    频率0

    ---------- 错误----------------
    错误计数错误计数
    Symbol 88402689 Jabber 4532
    欠大0晚期 Coll 不适用
    FCS 36802 Runt 70
    冲突 N/A EXC。 Coll 不适用
    对齐--

    -------- 统计------
    吞吐量(Mbps、所有层):
    64:943.82
    128:961.038
    256:982.206
    512:988.847
    1024:994.285
    1280:993.883
    1518:994.182
    背对背(Mbps、所有层):
    64:0.128
    128:0.03
    256:0.112
    512:0.055
    1024:0.125
    1280:0.047
    1518:0.062
    帧损耗(损耗百分比):
    64:0.399
    128:0.577
    256:0.754
    512:1.317
    1024:2.528
    1280:3.142
    1518:3.676
    延迟(ms、S 和 F):
    64:0.00144
    128:0.00088
    256:< 0.0005
    512:< 0.0005
    1024:< 0.0005
    1280:< 0.0005
    1518:< 0.0005

    ------ 系统信息---
    模块信息:
    模块 ID:Axs-850
    修订版本号:67
    序列号:418803
    校准日期:2010年2月8日
    软件信息:
    软件版本:1.5.0.36

     

    因此   、在测试期间、它肯定会通过系统丢弃帧或接收无效帧、这在单个电路板上回放时不会发生。  如果数据只是被动地 从铜缆传输回光纤再返回到铜缆(实际上是铜缆->光纤->铜缆->光纤->铜缆)、 为什么使用1块板和2块板之间会有这样的差异、除非板之间存在某种计时问题?

    此致

    加雷斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我想确认我了解设置、您有两个定制的 DP83869介质转换器板和一个 DP83869 EVM。  

    在我看来、系统上的某些链路之间似乎存在时序问题。 您能否在链路的一侧启用以太网数据包生成器并在另一端评估数据、而不回路? 将远端 DP83869介质转换器置于反向环回模式也有助于隔离数据包错误的位置。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的、我有1个 DP83868EVM 评估板、我使用的是2个使用 DP83869器件的定制板。

    遗憾的是、我们只有一个测试设备、它依赖于远端的信号回路  目前、我们正在研究使用笔记本电脑/PC 上的网络端口是否有一些聪明的事情可以做、这将使我们能够在系统远端询问帧/数据包/数据速率。 我还尝试了不同的方法为电路板计时、以消除任何时序不匹配、并发现数据速率/错误计数可能随特定设置而变化(甚至有所改善)、但仍然无法实现1Gb/s

    我确实注意到、我在时钟电路上使用的电容器略高于它们应有的值;我的晶体的 CL 为9pF、但其任一侧的电容器为22pF。  我将尝试一些较低的值:20pF、18pF、15pF 和12pF、以查看哪个值可提供最佳性能。  可能正确的电容器值甚至可以解决问题。

    此致

    加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请告诉我使用 XI 引脚上修正的负载电容器进行 BER 测试的结果。 这将对 MDI 链路质量产生影响、是一个很好的问题。 还请告诉我、您是否能够将远端 PHY 置于反向环回模式、以将铜缆与外部环回隔离开来并查看错误是否仍然存在?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    没问题。  我需要一天或两天时间才能获得更换部件并试用它们。  我还没有能够在很远的时间监控数据、但在平均时间内将继续进行监控。

    此致

    加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    谢谢、我将查找您的更新。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们似乎取得了一些成功、我们看到的问题可能更多地与回送模块的限制有关、而不是任何其他问题、也许我们的测试要求太多。

    我们最近收购了另一个 EXFO 测试模块;FTB-8510B 数据包 Blazer (我们在 FTB-200基础上使用它)。  它具有双 RJ45和 SFP 端口。  借助此设备、我们能够运行双向 BER 和 RFC 2544测试(无环回)。  这可以被视为更真实的设置。   

    在这个设置中、数据速率没有下降或其他误差、所以我们只能认为这是成功的。

    遗憾的是、我无法确切解释为什么回送是故障的原因、但我只能假设它与千兆位以太网铜端上的信号复杂性有关。  您知道这是一个常见问题吗?

    此致

    加雷斯