主题中讨论的其他器件:TIDA-020003、 TIDA-01323
尊敬的 TI:
我们使用 imx390设计了 SerDes、并以 TIDA-020003为参考。 我们使用了954->953->imx390、而不是使用960作为解串器。
我们现在可以打开摄像头、 但解串器的一个端口会使与其连接的摄像头冻结。 我们已验证953 +电缆+ imx390、它们正常、因此我们认为这应该是软件问题。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们使用 imx390设计了 SerDes、并以 TIDA-020003为参考。 我们使用了954->953->imx390、而不是使用960作为解串器。
我们现在可以打开摄像头、 但解串器的一个端口会使与其连接的摄像头冻结。 我们已验证953 +电缆+ imx390、它们正常、因此我们认为这应该是软件问题。
提前感谢
您好 Linhan、
请原谅由于假期而延迟的回复。 我从专家那里发现、此信息可从以下位置下载:
http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX
相应的传感器 驱动程序将位于 apps/src/rtos/iss 文件夹中。 这些内容适用于为 TI 参考设计创建的驱动程序。
此致、
Matt