This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:摄像头冻结问题

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020003, TIDA-01323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988529/ds90ub954-q1-camera-freeze-issue

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020003TIDA-01323

尊敬的 TI:

我们使用 imx390设计了 SerDes、并以 TIDA-020003为参考。 我们使用了954->953->imx390、而不是使用960作为解串器。

我们现在可以打开摄像头、 但解串器的一个端口会使与其连接的摄像头冻结。 我们已验证953 +电缆+ imx390、它们正常、因此我们认为这应该是软件问题。

您能否共享 TIDA-0123+TIDA-20003+IMX390的配置文件? 我们想比较一下设置、以便找出问题所在。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linhan、

    感谢您的发帖。  我将了解我们可以为该 TI 设计提供的配置文件。  关于上述连接、您是否使用'960连接4个不同的摄像头以及所有相同的构建?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linhan、

    作为后续行动、您是否意味着参考采用'960的"TIDA-01323"设计?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、我们主要将 TIDA-020003作为参考、而对于解串器、我们使用了4个954、而不是960。 因此、它使用同步模式连接到处理单元并连接了4个954

    此致、

    林汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linhan、

    感谢您提供这些信息。 这很有帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linhan、

    请原谅由于假期而延迟的回复。  我从专家那里发现、此信息可从以下位置下载:

    http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX

     

    相应的传感器 驱动程序将位于 apps/src/rtos/iss 文件夹中。 这些内容适用于为 TI 参考设计创建的驱动程序。

    此致、

    Matt