Other Parts Discussed in Thread: TFP410
尊敬的 TI 团队:
我们将 TFP410PAP IC 用于 DVI 输出应用。 我们能够使其在1080-60fps 的24位模式下工作。
现在、我们可以使用16位数据而不更改 IC 的任何配置。 如果不是,应该注意什么以及所有的问题。
我们在数据表中发现、未使用的数据线应该被拉低/高、但遗憾的是、我们没有提供此选项、因为我们最初考虑了24位模式。
因此必须上拉或下拉未使用的数据线路。 请提供您宝贵的意见。
此致、
Vyshnav Krishnan