This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:关于 CLK 输入

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989928/dp83867is-regarding-clk-input

器件型号:DP83867IS

从 DS 的图1中可以看出、XI 时钟需要在器件上电之前运行、但 DS 中没有提到这一点。
上电/复位时、XI 时钟有哪些时序要求?

考虑以下应用条件:
-2电源配置
- XI 引脚的 CLK 是1.8V 信号
-在客户设计中,VDDA2P5、VDDIO、VDD1P0在提供 CLK 之前都是稳定的

上述问题是否存在?  (如果可以接受、请了解任何支持证据/信息)

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    感谢您的查询。 您使用的是晶体还是振荡器。 如何控制 RESET_n?

    您是否有我可以在 回答查询之前快速查看的原理图的快照。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    这是 JST 的晚上10点、所以我直到明天才能确认。

    如果是晶振、晶振不会开始振荡、直到器件上电并且 XI 电路驱动晶振、对吧? 在这种情况下、晶体振荡发生在上电后。 晶振的上电要求是什么?

    如果它是振荡器、则可以在施加 VDD 之前向 XI 输入施加信号、如图所示。 1/2英寸
    因此、在电源轨启动之前、是否在 XI 上看到电压无关紧要、对吧?
    但是、假设振荡器、如果振荡器信号在器件加电后启动、会怎么样?
    这里有哪些问题? 类似地、器件是否需要处于复位状态、直到为所有电源轨和 CLK 供电并运行?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    您说的没错。  在为所有电源轨和 CLK 供电并运行之前、器件需要处于复位状态。

    在加电和复位时序之后、这一点很重要。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    快速最终确认。 在器件上电之前、是否可以将振荡器时钟源应用到 XI 上、如 DS Fig 所示。 1/2?
    电流不会流过 ESD 二极管等、并可能损坏器件?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    请参阅数据表中的图1 (加电时序)和图2 (复位时序),应该可以。

    此致、

    Sreenivasa