This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:是否需要 EEPROM?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989986/tusb7320-eeprom-is-necessary

器件型号:TUSB7320

您好、我´m 使用此 IC 进行设计。 数据表显示、如果我禁用一个或多个 USB 端口、我将需要一个 EEPROM 模块、但如果我只使用其中一个端口、则有必要禁用另一个端口?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需、您只需将这些未使用的端口悬空即可