This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:与 TCA9535M 有何差异?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989022/tca9535-differences-to-tca9535m

器件型号:TCA9535

团队、

 TCA9535RGER 和 TCA9535MRGER 之间是否存在差异?  我看不到任何东西。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    从外观来看、这些器件是等效的。 我猜、过去它们很可能具有不同的温度要求、但后来进行了更新、以相互匹配。

    我将向我的团队询问这方面的情况、我将尽快回来回答更具体的问题。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    正如我预期的那样、这些器件目前彼此等效。 这是一篇详 述差异的旧 E2E 帖子。 引脚1看起来像是放置在旧 M 器件上的不同象限中。

    最棒的

    Chris