This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982ABZBHR 替代产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982BB, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988962/tps65982-tps65982abzbhr-replacement

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: 、TPS25750TPS65987

您好、E2E、

我的客户正在寻找 TPS65982ABZBHR 的器件。  然而,鉴于供应方面的限制, 它们正在寻找替代办法。  是否可以从 TPS65982ABZBHR 移植到其他器件?

我看到 TPS65982BB 和 TPS65982D、但它们似乎具有不同的引脚排列。  我的客户是否迁移到了其中一个器件、是否需要更改布局?  SW 呢?  我们是否有关于如何从一个转换到另一个转换的指南?

 我是否错过了其他器件、这些器件可能会插入 TPS65982ABZBHR?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    是的、遗憾的是、客户将不得不进行设计更改。 客户的应用是什么? 我建议使用 TPS65987/88或 TPS25750。

    谢谢、

    哈里