This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:是否需要使用双绞线进行500kbits 和几米长的通信?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986660/thvd8000-is-it-necessary-to-be-in-twisted-wire-for-a-communication-at-500kbits-and-a-length-of-a-few-meters

器件型号:THVD8000

尊敬的接口团队:

我们在 THVD8000设计指南 (电缆类型第3页)中了解到、在 THVD8000应用中、由于共模噪声、双绞线电缆是首选、 并且电缆应具有足够的额定电流和足够低的串联电阻、以便在不产生过多压降的情况下提供电源。

然而、应用中的许多电源线可能不是双绞线类型。 在这种情况下、耦合共模噪声可能会以差分方式出现在总线上。 因此、需要特别注意最大限度地减少系统设计中的噪声耦合、设计指南的后续章节对此进行了讨论。

因此、我的客户想知道、在以500kbits 和几米长的通信时、是否完全需要在两根电源线上使用双绞线。

您是否有一些见解或示例要分享?

谢谢、此致、

Juan Aparicio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    两根单独的电线应使用500kbps 和几米。 在实验中、我们使用类似的设置进行了测试。