This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:支持 RS422 EMI B 类

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985922/sn65c1168-rs422-emi-class-b-support

器件型号:SN65C1168

如果我们的产品支持 EMI B 类、您是否有参考设计?

我们可以添加 EMI 滤波器吗? 如果是、您有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关传导或辐射等系统要求的一些详细信息?  如果您是在总线上添加 EMI 滤波  器、这种做法在业内很常见。  本文 可能对您有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们支持 RS422与 RS485设计相同吗?

    产品规格:EMI: 辐射为 B 类、ESD:传导为4KV、空气为8KV、浪涌为1KV。  根据您的经验、您对设计有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-422和 RS-485在许多方面都非常相似。 根据我的理解、EMI 挑战主要来自直流/直流或隔离式电源等电源设计。 ESD 保护可用于保护外部 TVS 二极管。  BTW、SN65C1168E 具有8kV 接触放电和空气放电。