This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:连接异常

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984401/tusb4041i-abnormal-connection

器件型号:TUSB4041I

Tusb4041ievm 3.3V 和1.1V 电源均使用1A 电源芯片、但我的实际应用负载功耗仅为几十 mA。 ,、我使用数字电压源电源3.3V/1.1V,电流输出容量超过1A μ A。但是、计算机可以识别集线器、但不能识别 USB 器件、随附原理图和 PCB、请帮助分析原因 。

e2e.ti.com/.../TUSB4041_2D00_TEST.pdf

e2e.ti.com/.../TUSB4041_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快进行审查并作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:移除 R24并将 C22替换为2uf、以确保正确复位。

    2:1.1V 来自哪里?

    3:左测试引脚悬空。

    4:如果实现电源管理、则移除 OVERCURRZ 上拉电阻